STAR-CCM+ v11.04版本新功能介绍
Date: 
Wednesday, July 27, 2016
Description: 

【内容介绍】

STAR-CCM+最新版本STAR-CCM+ v11.04已经正式发布,正式用户已经可以从Steve Portal下载。同时,CD-adapco中国将于2016年7月27日15:00-16:00通过网络研讨会方式,介绍此版本的主要新功能。

STAR-CCM+ v11.04包含从CD-adapco用户创新论坛Ideal Storm提交的建议中筛选出的许多新功能。这个版本的目的在于提供不同行业的工程师进行快速设计决策的能力,并且通过全新的模拟功能对产品保持信心,改善仿真工作流程,减少总体解决方案周期。
 

STAR-CCM+ v11.04版本仍然关注于提高工程师的效率,并且使他们更快地发现更好的设计。这个版本也扩展了不同行业的应用,包括旋转机械、船舶、石油和天然气、航空航天、车辆和电气领域。

STAR-CCM+ v11.04的模拟工作流,可以提高生产力并有助于设计的研究探索。新版本中的主要新功能包含如下:

 

*扩展了旋转机械行业客户的多相流仿真能力,包括泵和湿气体压缩机。

*通过全新的Wave模型和瞬态计算中的自适应时间步长功能提高了船舶、石油和天然气行业客户的模拟精度,缩短了解决方案周期。

*提高了汽车和电子行业客户在模拟多层结构流/固耦合换热时的易用性能。

*添加了3维有限元电磁模型(3D Finite Element Electromagnetics),进一步扩展了STAR-CCM+的多物理场仿真平台。这个模型用于模拟电气、变压器和等离子设备行业的电磁问题。

 

【演讲人】

范俊磊, CD-adapco高级工程师

 
【关于Webinar

Webinar是一种通过网络媒体进行的技术研讨活动,我们通过WebEx系统在网络上提供技术交流。用户只需要在计算机上连接网络就可以聆听和观看技术报告以及产品功能的展示。我们会提供网络和对方付费的电话号码实现声音的传输。Webinar登录的详细方法,会在注册后的邮件回复中进行说明。

※从本页面注册后,数分钟后您的注册邮箱会收到自动发送的邮件回复,请注意查收。如果长时间没有收到邮件回复,请与我司联系。
※注册时,请务必使用所在单位的邮箱进行注册;公共邮箱注册的情况,有可能会被拒绝,请了解。

Speaker: 
CD-adapco
Speaker Company: 
CD-adapco
Products: