STAR-CCM+® v9.04 新功能介绍
Date: 
Tuesday, July 29, 2014
Description: 

STAR-CCM+® v9.04 新功能介绍」 
 
【参会信息】
 日期:2014729日(星期二)下午3-4
・ 主办:CD-adapco China
・ 费用:免费(需事先注册)

【内容介绍】
2014年6月25日,CD-adapco公司在全球同时发布了STAR-CCM+的最新版本v9.04,本次Webinar将面向中国地区客户介绍STAR-CCM+ v9.04的新功能。

●切割体网格生成器并行处理速度的快速提高:
对于使用多核并行生成切割体网格的过程,新版本改善了多核并行时的线性度和占用内存。本Webinar中将会提到的一个例子是,使用128核生成大约6000万切割体网格的时间,在v9.04中的速度约为v9.02中的速度的3.5倍。

●新功能:Coarse Grain Particle模型
v9.04中,使用Discrete Element Method(DEM)模拟粒子计算时,多个微小粒子能够以相对较大的粒子的形式存在并进行模拟计算。此功能使得需要存在非常多DEM粒子的模拟的计算时间大幅减少。典型的应用例子是流化床的模拟。

●其他新功能
v9.04中,还会介绍Dynamic Fluid Body Interaction(DFBI)全新耦合形式,以及伴随法功能的改善,以及其他前处理、后处理和物理模型方面的许多新功能。

Speaker: 
王娇
Speaker Company: 
CD-adapco China